This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:需要具有更大引线间距的类似器件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1, UCC27714, UCC21222-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673966/ucc27712-q1-similar-part-needed-with-larger-lead-spacing

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27714UCC21222-Q1

您好!

我们选择了德州仪器(TI)的 UCC27712-Q1来驱动电机输出电桥的 MOSFET,但遇到了一个挑战,我希望您能为您提供帮助。

 

引线间距为0.030英寸,这成为我们在电路板布局和布线过程中进行高电压间距分析的薄弱环节。  我们根据电压遵循有关网类别间距的内部规则。  我们可以控制引线、但显然不能控制器件引线。  由于这不是一项功能,我们可以更改,因此我们正在寻找一种替代方案。

 

TI 是否制造具有0.085英寸引线空间的类似驱动器?  棒球场有什么东西吗?   

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    谢谢发帖! 如果您担心引脚间距、我建议使用两种方法:

    UCC27714 -具有4A 驱动电流的600V 半桥驱动器、缺点是没有 Q100器件

    UCC21222-Q1 -提供 Q100版本的双通道隔离式驱动器

    谢谢、

    Carissa