This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:如何调整负载线和瞬态

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673132/tps59641-how-to-adjust-load-line-and-transient

器件型号:TPS59641

您好!

连接下面的原理图、您能否帮助检查原理图中可以 修改的元件、 以便 改进 以下各项?  

1.如何调整负载线?

2.如何提高瞬态性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    要调整负载线、您需要在需要调整的电源轨、内核或图形上调整电阻器值、从 Comp 到 VREF。 R143或 R194。

    对于瞬态响应、可以调整 Comp 到 Vref 的电容器、DCR 感应组件也可以进行调整、这些组件未显示在您的原理图截图中。 数据表的第39页详细说明了这些组件的设计过程。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    感谢您的回答、是否有任何计算工具可用于此类设计? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Chentsu、

    请参阅我给您的私人邮件。

    谢谢、

    Carmen