This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:承载

Guru**** 2796895 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683837/tps568215-load-bearing

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件:TPS56C215

您好!

您能 告诉我以下器件的负载情况吗?
·TPS5628215RNNR

客户正在考虑将散热片连接到设备。
我想知道在以下条件下的负载。

【条件】
在使用建议的封装尺寸安装电路板后、在考虑与电路板的焊接连接部件时、我想知道负载。

即使它不是保证值、也没有问题。
您有此类信息吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用 TPS568215输出8A 最大值、这由集成 MOSFET 决定。 如果客户需要更高的负载、建议使用可提供12A 输出的 TPS56C215。