This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62173:需要更高的效率

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147, TPS62150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684086/tps62173-higher-efficiency-needed

器件型号:TPS62173
主题中讨论的其他器件:TPS62147TPS62150A

大家好、

我的客户在 典型配置中使用 TPS62173DSGR:

Vin = 12V

Vout = 5V

Iout_max = 300mA

其中、LOUT = 2、2uH;Cout = 22uF;RPG = 100K;Cin = 10uF、 在数据表中显示为典型值。

他们想知道如何在待机模式下提高效率、在此阶段、器件的输出电流为13mA。

您对如何改进系统有什么建议吗? 如果不使用此器件、您是否建议使用其他任何 可通过这些参数实现更高效率的器件?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    我不清楚:您的负载最小为13mA 还是这是输入电流? 所需的最大负载是多少(300mA?)? 您希望在哪个负载电流下优化效率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    最大输出电流为300mA。
    它们希望在 Iout=13mA 时优化效率。 仅当应用进入待机模式时、才会看到输出端的电流。
    我希望这澄清了我的问题。

    此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 在 D/S 中、您应该具有大约85%的效率。 否则、我们需要对其进行调试。

    TPS62150A 在该工作点提供大约89%的效率、TPS62147提供大约90%的效率。