This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54560:TPS54560在48V 电源下不工作

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671668/webench-tools-tps54560-tps54560-is-not-working-with-48v-supply

器件型号:TPS54560

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 TPS54560制作了一款直流/直流转换器,专为5V 和12V 电压而设计。

 它在 TI Webench 设计人员(设计:4981885/16 TPS54560DDAR,12伏)的帮助下(设计:4981885/18 TPS54560QDDARQ1,5伏)完成。这两种设计都位于同一电路板及其四层  

我们的要求是最大输入电压为58V、专为60V 而设计。 它在40V 之前工作正常、但当我提供48V 电源时、我们观察到 IC 附近有火花、之后它不工作。

请查找附件。

你有什么建议要给我吗?

 

提前感谢您的 help.e2e.ti.com/.../12V_2D00_buildIt_5F00_assy_5F00_doc_5F00_4981885_5F00_16_5F00_253568459.zipe2e.ti.com/.../5V_2D00_buildIt_5F00_assy_5F00_doc_5F00_4981885_5F00_18_5F00_415094319.zip