This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:关于 EN 的绝对最大额定值。

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695246/lmr23610-about-absolute-maximum-ratings-of-en

器件型号:LMR23610

您好!

我的客户有疑问。

数据表第5页。 在6.5电气特性中、
IEN 测试条件为 VIN = 4V 至36V、VEN = 36V

数据表第4页。 6.1在绝对最大额定值中、
EN 的额定值为 VIN + 0.3V。

Vin = 4V 且 VEN = 36V 的条件、
未超过最大额定值?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe、您好!

    是的、已超过绝对最大值。 如果 EN 高于 VIN + 0.3V、则会产生电流、并且器件可能会损坏或无法正常工作。

    如果这对您的问题有影响、请选中"已解决"、如果您有更多问题、请回答此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    回答、我明白了。
    您是否计划修复数据表?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有时间表。 TI 确实打算更新此数据表。