This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:移除电池时、BQ25895 CHG_STAT 00、01、11更改

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683898/bq25895-bq25895-chg_stat-00-01-11change-when-remove-the-battery

器件型号:BQ25895

你(们)好

我有一个查询需要您的帮助。

BQ25895所有功能都正常、但在充电期间取出电池、CHG-stat 寄存器00、01、11 Jump,正常?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Star:

    当未连接电池且启用充电时、充电器会将 BAT 上的电容器视为一个非常小的电池、并经过正常的充电、终止、放电阶段、然后重复此过程。 您可以通过在电池取出时禁用充电来防止这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回复。