This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:陶瓷输出电容和恒定电流负载下的稳定性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673961/lmz35003-stability-with-ceramic-cout-and-constant-current-load

器件型号:LMZ35003
主题中讨论的其他器件: TPS2561

我的客户已将其设计为产品、为四个 USB 5V 通道提供5V 电源。 VIN=12V。  其设计使用了大量47uF 陶瓷输出电容器。 Webench 显示了足够的相补角。 当它们使 USB 开关过载并进入恒定电流模式时、LMZ35003似乎以大约40KHz 的频率振荡、这似乎是由开关周期和无开关周期定义的大信号振荡。 下面是生成的波形示例。 在这个短接就位的情况下、LMZ 上的负载电流大约为0.5A。

黄色是 USB 开关短路时的输出电压。 绿色是 LMZ 输出电压、显示负载瞬态响应以及产生的振荡纹波。 蓝色是 LMZ 器件附近的场探测器、尝试查看内部开关行为。

请提供您对此的想法。 您是否认为这似乎是一个稳定性问题?  我们在5V LMZ 输出中添加了额外的陶瓷电容器、而不会影响问题。 负载开关是 TPS2561。

谢谢、Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您能否为我提供 LMZ35003的 PWRGD 信号? 您能否向我提供 Webench 设计文件、以便我更好地了解 LMZ35003电路。
    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您离线提供原理图。 为了记录和正确关闭此故障排除、解决方案是客户原理图中使用的 Rt 电阻为1.1k Ω、而不是建议的1.1MOhms。 Rt 电阻器过低将导致模块在1MHz 最大开关频率下运行、超出规格。  

    此致、

    Jimmy