This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:根本不存在化学成分(bq34110)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34110EVM-796, BQSTUDIO, GPCCEDV, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699269/bqstudio-chemistry-not-presented-at-all-bq34110

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQ34110EVM-796GPCCEDVEV2400

大家好、

刚刚购买了 BQ34110评估板,从未有过如此令人惊喜的体验:)

安装 BQ studio 并更新0110_0_02后、它最终开始工作并自动检测 guage、但仍然缺少化学成分、没有图标、没有帮助更新化学成分选项、

有人知道什么问题吗? 图像仍然很少。

系统 Win7 64位

EV2300版本3.1m

EAL 板 bq34110evm-796

非常感谢

注意:我已经检查了其他 bq guage、并查看了这种化学物质

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    感谢您提供的屏幕截图-事实证明它们非常有用。 请将 bqStudio 更新到最新版本。 截至本文编写时、bqStudio 的最新版本为 v.1.3.80、可通过点击 bqstudio 工具页面上的"bqstudiotest"按钮进行下载、网址为 :www.ti.com/.../bqstudio

    bqStudio 中没有 bq34110的化学选项卡、因为 bq34110是 CEDV 监测计、不使用 ChemID。 化学选项卡主要用于 IT 监测计。

    通常、使用 bq34110等 CEDV 监测计的流程是:

    1) 1)校准电路板
    2) 2)使用 GPCCEDV 工具来确定电池参数、可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/gpccedv
    a)这将需要获取6个日志、如 gpccedv 工具文档中所述
    b)日志记录可通过 bqStudio + EV2400 + EVM 或 Arbin 或 Maccor 等工具来完成
    c)在监测计中对 GPCCEDV 工具返回的参数进行编程
    3) 3)根据单节电池值设置监测计中的参数。 TRM 中详细讨论了这些参数。
    4) 4)对电池进行完全充电和放电
    5) 5) SOC 精度测试

    使用校准选项卡校准电路板后、请单击"GPC 周期"选项卡。 此窗格将帮助您运行6个日志。 记录日志后、可以使用"GPC Packager"选项卡将文件存档为 zip 格式。 然后可以将 zip 文件上载到 GPCCEDV 工具、该工具位于 :http://www.ti.com/tool/gpccedv

    GPCCEDV 工具的结果将通过电子邮件发送给您、然后这些值可以编程到器件的 DataFlash 中。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan、

    清除不同的方法、无化学文件。

    瓦伦丁