This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:用于 ToF 的 LM3409分流 FET 拓扑电感器选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702137/lm3409-lm3409-shunt-fet-topology-inductor-selection-for-tof

器件型号:LM3409

您好!

我正在尝试为 ToF 传感器设计高功率 LED 驱动器。 我将以2A 的电流驱动4个串联的高功率 LED、并以高达20MHz 的频率对其进行调制。 我计划将 LM3409与分流 FET 拓扑结合使用。 电压输入范围为18V-20V、4个 LED 上的电压为14.8V (3.7V x 4)。

首先、LM3409是否适合此应用? 是否有更适合的驱动器?

我已经查看了 TI 资源:SBAA209A 文档和 3D 飞行时间传感器 TI 培训、但我无法确定需要使用哪种电感器。 我有点困惑、因为我不确定是否需要遵循 LM3409数据表和/或 TI 飞行时间资源...  

视频2.6在飞行时间传感器 TI 培训中、电感器应满足以下要求:

  1. 纹波电流通常应保持 Imax 的10%以下。 (由于我的 Imax=2A、纹波电流应该小于200mA)
  2. 自谐振频率应大于调制频率(在本例中为20MHz)
  3. 饱和值应比 Imax 大~40%(因此在我的情况下额定电流大于2.8A)。

LM3409数据表中的信息:

  1. 纹波电流应大于24mV/Rsns。 因此,如果 Rsns ~0.1欧姆,则纹波电流应大于240mA (这似乎与上面的要求1相冲突,我应遵循哪一个?)
  2. 使用数据表公式并运用这些变量、我始终计算10uH 或更高的电感、该电感比分流 FET 拓扑飞行时间评估中使用的510nH 电感大一点。  

这些要求是否适用于相同的电感器?  我假设在采用分流 FET 拓扑的 LM3409中仅使用一个电感器、而不是两个电感器。 我是否应该尝试找到一个满足所有这些条件的电感器? 如果能帮助我指明正确的方向,将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    只需确保、您想要将 FET DIM 分流在20MHz? 如果您想以20MHz 的频率分流 FET DIM、这很可能不是正确的部件。

    您计划使用什么百分比的调光、例如5%至100%占空比?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    是的、我的计划是使用分流 FET DIM 为飞行时间传感器的照明调制20MHz 的 LED。 我计划为此使用分流 FET、因为由于 LED 调制频率较高、TI 似乎建议在串联开关上使用分流 FET。

    TI 飞行时间评估套件希望使用此拓扑来调制80MHz 的激光器。 我将仅以50%的占空比调制 LED。 无需其他占空比。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    这在理论上是可行的、但在这个 LED 组中、我们没有构建或测试任何类似的东西。 您确实希望电感器电流纹波较小。

    此致、