This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:具有4个隔离式输出(具有完整通道间隔离)的 Flybuck 设计

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674097/lm5017-flybuck-design-with-4-isolated-output-with-complete-channel-to-channel-isolation

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件:PMPSN6501

尊敬的团队:

我正在寻找一种方法来构建具有4个隔离式输出的隔离式直流/直流、其中每个输出完全分离。

高规格:

  • 12V 输入
  • 4x 隔离式输出:5Vout、每通道~250...300mW
  • 考虑到这一点、我认为我还可以使用非隔离式输出、输出功率为5V/~250...300mW

我喜欢磁通降压设计、发现了类似的设计  PMP9460、但通道之间不是相互隔离的:

如果我们要分离输出、是否有任何限制?  

负载应相当相等(4个具有相同 ADC 的输入通道...)

期待您的反馈。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    我认为、该限制将确保二次侧电流不会触发器件的电流限制、也不会使变压器饱和。 如果您的设计的功率级别与 PMP 设计类似、您可能需要与变压器制造商合作、了解它们是否可以隔离所有4个输出以及它们的耦合紧密程度。 为了最大限度地减小稳压误差、还应最大限度地减小漏电感、因为在 Flybuck 中、所有这些输出都未进行稳压。 Flybuck 仅调节初级输出。 对于次级侧、您需要一个齐纳二极管来确保不会对输出进行过压。

    希望这会有所帮助

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arief、
    非常感谢您的回答。
    好的、让我看看。 我同意4输出变压器和全局电流限制可能是一项挑战。 与4x SN6501相比、可能可以选择2个 FlyBuck。
    保持您的发布状态。
    此致
    Martin