This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:使用不同的 NTC 热敏电阻进行温度测量

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702139/bq27531-g1-temperature-measurement-with-different-ntc-thermistor

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件: BQ24192

我使用 bq27531-G1 + bq24192解决方案来管理电池。

 

在用户指南,中、需要使用外部 NTC 103AT 型(10kΩ Ω)热敏电阻来测量电池温度。

(不考虑通过片上温度传感器进行温度测量、因为芯片和电池之间的温度可能不同)

但是、我将电池与47KΩ Ω 的 NTC 热敏电阻配合使用、是否有解决方案可以在不更换 NTC 热敏电阻的情况下确保温度?