This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:高频工作

Guru**** 2581135 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674032/ucc27511-high-frequency-operation

器件型号:UCC27511

大家好、

UCC27511能否在高频输入下工作? 这些参数与输入频率无关?

1) tr、tf

2) Isrc、Isnk

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好!

    感谢您的支持! 与栅极驱动器团队交流应用工程师、将为您提供帮助。 UCC27511可在高频下工作。 UCC27511数据表的图15显示了频率高达600kHz 时的电源电流。为了确定最大输入频率-上升/下降时间、应考虑拉电流/灌电流驱动和热性能。

    -上升/下降时间应小于开关周期的约3%,以便开关损耗不会过大。

    拉电流/灌电流峰值应大于(Ciss)(DV_GATE)/(t_RISE/FALL)  

    -栅极充电/放电路径中电阻元件的热功率耗散与频率成正比(UCC27511数据表的第25页)

    这是否能回答您的问题? 如果您有其他信息、请告诉我。
    谢谢!