This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS63036:输出电压纹波噪声请求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS63036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697801/tina-spice-tps63036-vout-ripple-noise-request

器件型号:TPS63036
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

如果有人能够提供以下内容、请分享:

 TPS63036的工作电压纹波噪声是多少

VIN = 1.8VDC- 3.3VDC

VOUT = 2.5VDC

2.如果有、请查找仿真软件工具。 (PSpice 或等效产品)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查看此处的模型:

    此致、

    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    谢谢、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、感谢您提供信息。 我正在调查此部件。 如果我有问题、我会再次询问您。