This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064:UCC28064的 VSENSE 的最大电阻值是多少?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683496/ucc28064-what-is-maximum-number-of-resistance-value-of-vsense-of-ucc28064

器件型号:UCC28064

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 UCC28064。

我有疑问。

对于 UCC28064的 VSENSE 电阻值、可处理的最大数量是多少?

它成为 UCC28064数据表第37页上9.2.2.10的编程 Vout 的 RC、Rd 的电阻值。

由于我想降低电流消耗、可以将哪些电流增加到 MΩ μ A?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您关注 UCC28064。 我建议将误差放大器输入偏置电流导致的输出调节误差保持在1%以下。   

    请记住、增大电阻会使分压器更容易受到噪声的影响。 作为参考、UCC28064EVM 在 VSENSE 分压器中使用~8.6MΩ Ω:

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:


    非常感谢您的回复。

    我回复我的客户您的答案。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。