This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电流测量不准确

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673862/bq76930-current-measuring-is-inaccurate

器件型号:BQ76930

你(们)好。

我注意到我的 BQ76930实现中的一些不准确的电流测量值。 我使用 Fluke 电流钳和恒定电流负载测试了1A 至20A (甚至25-30A)的不同电流。 分流电阻为2m Ω。 (SCD 应为120A、OCD 约为80-100A)通常、器件需要15-20 A、40A、最长仅持续1秒

下面是我测量的一些值、有人知道这一问题的原因是什么吗?

此致、  

Alex

Uni-T UT139B 万用表 电源 具有10m Ω 分流器的 BQ76930
1、919 1、98 2、021
2、055 2.11. 2、165
2、494 2、55 2、631
3、011 3、07 3、185
3、955 4、01 4、199
3、491 3、55 3 714
4、004 4、06 4 269人
4、49 4、56 4、189
5、02 5、08 5 392
5、49 5、56 5 935
5、98 6、05 6 516人
6、51. 6、57. 7、091
6、98 7、05 7 634

Agilent 万用表 电源 具有10m Ω 分流器的 BQ76930
0、24 0.29 0、252
0、531 0、58 0.555
1、037 1、09 1 085
1、239 1、29 1、297
1、532 1、59 1、606
1 733 1、79 1、819
2、024 2、08 2、125
2 566人 2、62 2、698
Fluke 电流钳 具有2m Ω 分流器的 BQ76930
1、08 1、11
2、09 2、165
3、05 3、161
4、01 4、178
5、02 5、25
6、06 6、247
7、08 7 431
8、1 8、529
9、07 9 579
10、29 10、909
11、19 11 841个
12、04 12、85
13、11 14、069
14、13. 15 365
15、08 16、081
16、09 16 963人
17、1 17 754
18、13. 19、015
19、08 19 864
20、15. 21 151.
21、24. 21 298
24、98 26 936
30、07 31 566人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    除了偶尔出现的奇值之外、它看起来像是有校准错误。
    请确保已设置 CC_CFG 寄存器、请确保将其设置为0x19。 它是易失性的、必须在每次器件复位时进行设置。
    用0电流和代表性电流进行校准。
    检查电路板布线、但任何意外电阻都应校准。
    检查感应电阻器的温度系数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速回答!
    CC_CFG 寄存器设置为0x19、我的感应电阻器应处理热量。
    我找不到任何详细信息、如何校准 CC、数据表的主题7.3.1.1.2.1对我没有太大帮助。
    提前感谢 Alex。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    校准由用户自行完成。 CC_CFG 设置应使零点接近。 输出应是线性的、通常的预期是执行偏移和增益校准。 从0电流中减去任何剩余值、以确保输出通过零。 然后施加一些已知负载并将输出缩放到该已知电流。