This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:当开关频率约为280kHz 或300kHz 时、在连续模式下为 IT#39;而 UCC25600#39;s 温度非常高、110#39;c.

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679860/ucc25600-when-the-switching-frequency-is-about-280khz-or-300khz-it-s-in-continuous-mode-and-the-ucc25600-s-temperature-is-very-hot-110-c

器件型号:UCC25600

您好!  我根据数据表 的参考图设计 UCC25600、其中包括 GD1、GD2、 推挽式图腾柱、驱动变压器、NMOSFET 和电源变压器。

当开关频率 约为100KHz 时 、UCC25600工作正常。

当开关频率 大约为280kHz 或300kHz 时、它处于连续模式、UCC25600的温度非常高、为110'C 为什么? 我没有找到原因。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、

    感谢您关注 UCC25600。 您是否测量了流入 VCC 引脚的电流? 该器件在更高的开关频率下可能会消耗更多电流。 在什么测试条件下、您以280kHz 至300kHz 的频率运行? 您是否能够共享原理图?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xianrong、

    您是否有机会测量 ICC 电流? 您是否能够共享原理图? 如果您愿意、可以通过在光电和 RT 引脚之间连接一个电阻器来限制最大开关频率。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、

    自您上次回复后已~2周。 现在、我将继续并关闭此主题。 如果您有任何后续问题、请随时发布新帖子。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。