This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87322E-Q1:如何调节 LP87322E-Q1的 UVLO?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87322E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702633/lp87322e-q1-how-to-adjust-uvlo-for-lp87322e-q1

器件型号:LP87322E-Q1

您好!

我对 LP87322E-Q1 UVLO 设置和原理图实现有一些疑问、请澄清以下内容:

如何 调整 LP87322E-Q1的 UVLO?

数据表中给出的可编程输出电压为:0.7V 至3.36V

          -我的应用需要 3.5V 电压、是否可以使用外部分压器电路对其进行设置?? 如果是、请告诉我应该如何进行连接。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    > 1. 如何调整 LP87322E-Q1的 UVLO?

    UVLO 为固定电平、2.6V 下降电压和2.63V 上升电压(典型值)。 这在电气特性表的"保护功能"部分中进行了指定。

    > 2. 数据表中给出的可编程输出电压为:0.7V 至3.36V
    >我的应用需要3.5V 电压、是否可以使用外部分压器电路进行设置?? 如果是、请告诉我应该如何进行连接。

    我不建议这样做。 该器件经过验证、额定电压高达3.36V。 我不确定在较高电压下运行时它是否符合规格。

    此致、
    Karl