This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65070:TPS65070降压转换器中的纹波

Guru**** 2535870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65070, TPS65070EVM-430, BQ24079, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702546/tps65070-ripple-in-tps65070-step-down-converters

器件型号:TPS65070
主题中讨论的其他器件:BQ24079TPS65263

您好!

我想在我的应用中使用 TPS65070。 我的应用每5分钟需要2A 电流@3.5V、我希望通过 TPS65070的 DCDC2提供。 但是、DCDC2的最大输出电流为1.5A (在数据表的最小电流额定值列下给出)。

我的疑问是:

1.  当负载承受 2A 的浪涌电流时、输出电源的纹波(或噪声)值是否会增加

2.     当负载 承受2A 浪涌电流时、TPS65070 PMIC 中 DCDC2转换器的效率是否会受到巨大影响?

3.如果纹波/噪声增加,如何避免/减轻?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DCDC2的正向电流限值为2.1A (最小值)、考虑到电感纹波电流、在2A 负载电流下、器件可能已经处于电流限值、因此可能无法正常工作。 但是、我已将您的请求转发给该器件的应用专家、如果他对此有更多信息、他将会与您联系。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您的快速回复。
    实际上 、上述负载电流为"非连续负载电流"、负载每5分钟获取一次持续时间约为300ms 的2A 浪涌电流。

    如果我在 DCDC2处选择最大直流电流为2A (因为我需要2A 浪涌)的电感器、该怎么办?

    我的基本疑问是:在这种情况下、当负载获取2A 的浪涌电流时、输出电压的纹波(或噪声)值通常会增大吗?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡

    正如我的同事提到的、TPS65070器件可能会在输出达到2A 输出之前达到 FET 的2.1A 正向限值。 流经电感器的电流将高于输出。

    在考虑后续问题之前、您需要确定直流/直流转换器是否在浪涌发生时自行关断。 唯一的测试方法是在 TPS65070EVM-430板上进行测试。 您将需要评估器件、以查看其是否满足您的应用需求。

    此外、后续问题的答案只能通过在 EVM 上进行测试来回答、因为此负载电流超出规格。 虽然您可以测试 TPS65070、但听起来并不是最佳选择。

    您可能需要考虑使用外部可配置的 PMU 和分立式电池充电器来解决您的问题。
    我建议将 TPS65263用作 PMU、您可以根据您的电池化学成分和所需的充电电流来选择电池充电器。 BQ24079是一款具有电源路径管理功能的1.5A 电池充电器、可将电池充电至4.1V、但有许多解决方案可供选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的替代解决方案和良好的解决方案。