This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62080:软启动为25mV/us、写入数据表的8.4.1中。 您是否具有此参数的最小值/最大值?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683778/tlv62080-the-soft-start-is-25mv-us-written-in-8-4-1-of-datasheet-do-you-have-min-max-value-of-this-parameter

器件型号:TLV62080

您好!

请告诉我们 TLV62080的相关信息。

数据表中写入的软启动为10mV/us。

您是否有最小/最大参数?

我的客户希望知道大致的范围。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mayumi、您好!

    很高兴为您提供支持。

    遗憾的是、我们无法为此参数提供任何最小值/最大值、因为数据表未指定该参数。
    顺便说一下、您可以私下联系我、我们可以进一步讨论您的客户需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emmanuel:

    我向您发送了一封私人邮件。
    感谢您的支持。

    Mayumi