This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:使用不同的 SET0和 SET1配置在禁用后启用 WDG

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702229/tps3850-enabling-wdg-after-a-disable-with-different-set0-and-set1-configurations

您好!

我需要知道、如果我有一个运行 WDG 的 SET0和 SET1配置、例如1和1、那么比率为1/2、然后我用1和0禁用它。 禁用后、我将 SET0更改为0、因此比率为1/8。 因此、它已启用、但比率为1/8或1/2。 请注意、数据表解释说、如果它正在运行、则不会发生任何变化、并将 SET0和 SET1更改为其他比率、直到发生复位。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed Eltahan、

    当您禁用看门狗、然后重新启用时、在禁用前会为窗口设置看门狗窗口、直到发生复位(即 V_SENSE 降至 VIT-以下)。 当一个复位发生时、此时安全装置窗口将针对窗口配置窗口进行设置。

    在您的示例中、您具有 SET0 = SET1 = 1。 这会将窗口设置在800ms 和1.6s 之间。 当您选择 SET1 = 0禁用时、如果您选择 SE0 = 0 来设置新窗口22.5ms 至55ms、则看门狗窗口将保持800ms 至1.6s。 当 V_SENSE 降至 VIT-以下时、窗口更改为22.5ms 至55ms。

    我希望这能回答你的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael