This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:FLYBACKEVM 上二极管的原因

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683385/lm3481-flybackevm-reason-for-diodes-on-flybackevm

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM
主题中讨论的其他器件:LM3481

大家好、

我对 EVM 次级侧的二极管 D4和 D5有疑问。 我能不能问您为什么放置这些二极管? 这些二极管有什么作用?

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    二极管与 C17和 R11结合使用、在变压器次级侧形成软启动电路。 这样可实现受控的输出电压启动。 可以通过增加 R11或 C17来增加软启动时间。 如果输出电压关断、D4可使 C17放电、从而再次发生软启动。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回复。我可以理解通过 D5和 C17的组合软启动的工作方式。 我认为在下图中、开始时的电流路径应该是红线。 但 R11有什么作用? 下面的绿色路径是禁用 LM3481时的电流路径、对吧?

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    R11用于确保在完成软启动时 D5的阴极高于基准电压。 这将反向偏置 D5、并防止控制环路在稳态运行中受到软启动电路的影响。

    -Garrett