This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:VINA 和 GND 之间的电容器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673896/tps63000-capacitor-between-vina-and-gnd

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件:TPS63030

您好!

您可以告诉我 VINA 和 GND 之间的电容器值。
通过查看数据表 P.10中的图2、可以看出 VINA 和 GND 之间连接了一个0.1μF μ F 电容器。
我知道它是用于高频噪声对抗的电容器、
但如果您看一下日语翻译版本、则会发现它不应超过0.22uF。
请告诉我该电容器的最大值被写入的背景。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、描述 VINA 和 GND 之间电容器值的器件是 TPS63030。
    在数据表 P.12的9.2.2.3.2旁路电容器中、
    '该电 μF 的值不应高于0.22 μ F。 "被写入。
    我想知道这一发言的原因。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该设计不支持更大的电容器。 中由 VINA 供电的内部控制电路、如果电容器过大、它会减慢系统速度、并在启动过程中造成问题