This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:对数据表中变压器的方向感到困惑

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702608/tps55010-confused-as-to-the-direction-of-the-transformer-in-the-datasheet

器件型号:TPS55010

我有点困惑、为什么 TPS55010数据表中的变压器绕组"点"是它们的方式:

我相信电流会"向下"初级绕组、从 PH 引脚流向 VSENSE 引脚。 由于变压器初级"点"位于初级绕组的底部、这意味着次级绕组电流流入"点"、如中所示、从二极管的阴极到阳极、除非发生击穿、否则不会发生这种情况。 我被教授了变压器点、电流流入一个点、然后流出另一个点。 这是不是正确的吗? 我认为电流应流过二极管的初级(PH 到 VSENSE)和次级(阳极到阴极)、这会将两个点置于绕组的顶部或底部、但不会如图所示交替。

有人能纠正我的想法吗? 我使用的是 Coilcraft LPD5030V 变压器的定制变体、需要确保正确实施、以免损坏电路板旋转。  

www.coilcraft.com/lpd5030v.cfm

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    您对变压器的理解是正确的。 让我澄清一下 Flybuck 转换器的工作原理。

    Flybuck 转换器在两种状态下工作:

    1. pH 值较高,通过变压器的初级绕组为 CPRI 充电。 次级侧没有电流流动。 200mA 负载由 CO.上存储的电荷提供

    2. pH 值较低,它通过初级绕组对 CPRI 进行放电,初级绕组将电流传导到次级绕组中。 在本例中、电流将进入初级侧的点、然后从次级侧的点流出、如您所述。

    请观看此视频、了解详情。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    数据表中的点是正确的。 对于 Flybuck 转换器、您需要注意变压器两端的电压、而不是电流。 它并不完全像反激式、您主要考虑变压器中的电流。 以下是两种状态:

    1. 当 HS FET 导通时、初级侧的电压为 Vpri-Vin。 二次侧的电压为 N*(Vpri-Vin)、这是一个负电压、因此二次侧二极管关断。
    2. 当 LS FET 导通时、一次侧的电压为 Vpri。 二次侧的电压为 N*Vpri,这是正电压。 如果电压高于 Vout+Vd、次级二极管导通、输出电容器充电。 流经次级进入输出电容器的电流反映了流向初级绕组的电流。

    此致、
    Anthony