This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28180:使用我自己的 N-MOS FET 和升压二极管在不使用 BOOST_CCM_DCM 的情况下仿真 UCC28180

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671529/tina-spice-ucc28180-simulate-ucc28180-without-boost_ccm_dcm-using-my-own-n-mos-fet-and-boost-diode

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 TINA 瞬态参考设计随附的 BOOST_CCM_DCM 器件能否替换为我自己的 N-MOS FET 和升压二极管?  还是两个器件只能成对工作?  如果 可以替换 BOOST_CCM_DCM、是否需要进行任何特殊调整?  如果 无法替换 BOOST_CCM_DCM、其参数限制是什么?  电流电压等

提前预订 Tnaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    不是真的。 由于这是一个平均值模型、因此需要使用这些块来对波形求平均值(它们是 FET 和二极管的替代品、将出现在应用中)。 请将其保留在原理图中、同时使用平均模型进行仿真。