This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22675:关于 LM22675的线路 reguration 问题。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683697/lm22675-about-line-reguration-question-of-lm22675

器件型号:LM22675

尊敬的支持成员:

我的客户使用 LM22675。

我对线路重新配置有疑问。


DaiMen 是一种三相电源、
输入电压在0.1V 时以8ms 的间隔波动
输出电压在50mV 时以8ms 的间隔波动。

这是 IC 的正常行为吗?
如果这不是正常操作、您会告诉我原因吗?

规格条件
输入电压:27V
输出电压:5V
输出电流:1A


最恰当的考虑。
Bob Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我想我们对输入没有控制、因为对于输出电压、它听起来是合理的。
    您是否有输出电压纹波的示波器捕获?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief Hernadi:


    非常感谢您的回复。

    我检查是否有波形。
    我将对其进行反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。