This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601终止电流低于设定的值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672813/bq25601-bq25601-termination-current-is-lower-than-set-value

器件型号:BQ25601

BQ25601寄存   器设置(0x3)=0X52将 BQ25601终止电流 t 设置为180mA、实际终止电流为125mA。 精度超出了 BQ25601的规格范围。 我可以更改它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以确认设置为 REG03=01010010? 您的充电电流 ICHG 设置为什么?  如何测量 端接电流? 您的电池稳压电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以确认设置为 REG03=01010010? REG03=)值:180mA (0010 μ A
    您的充电电流 ICHG 设置为什么? Iout=1.8A
    如何测量端接电流? 串行电流表或可编程电源
    您的电池稳压电压是多少?再充电阈值默认值:100mV (0)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明您的终端测量方法? 您是否在记录数据日志的情况下为真实电池充电? 如果您使用可编程电源、如何仿真电池终端? 基本上、我想了解您的测试设置和测试条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smith:

    有更新吗? 端接电流测量方法至关重要。 我们通过为真实电池充电来收集 VABT 和 ICHG 数据。 当充电终止时、ICHG 从终止电流跳至零。