This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:如何设置频率?

Guru**** 2812215 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683436/lm3488-how-to-set-frequency

器件型号:LM3488

数据表显示 LM3488可在100kHz 至1MHz 之间运行。  

示例电路使用40K 欧姆电阻器作为 RFA、文本中提到350kHz。 我找不到用于计算所需频率的电阻器值的公式。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tobozocska、

    请参考数据表的图4。 这将显示 RFA 电阻器与开关频率之间的关系。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果对特征进行了很好的测量、是否可以像对同一系列的其他芯片那样适应趋势线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobozocska、

    请按照公式进行计算。

    RFA = 4.503*(10^11)*(FSW^-1.26)

    -Garrett