This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:CF1电阻值

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674196/lm2621-cf1-resistor-value

器件型号:LM2621

您好!

建议在 RF1上使用一个39pF 电容器(CF1)、这有助于将 VOUT 处的大多数交流纹波反馈回 FB 引脚。 但是、在 SEPIC 转换器配置中(图18)使用33pF 电容器。  

请告诉我为什么 SEPIC 转换器需要使用不同的值。

此致、

Prachi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CF1的确切值没有硬性标准。 正如您所看到的、目的是帮助将交流纹波馈送到 FB、33pF 和39pF 不应导致太大的差异、两者都应起作用。 如果您坚持获取准确的值、只需使用39pF 并将33pF 视为拼写错误。 您可以看到、数据表原理图和相关 BOM 之间的引用标识符并不总是匹配的。