This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:所需的电流和电压输出

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674184/bq24253-desired-current-and-voltage-output

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: BQ25606

你好、

我有两个问题。 我正在构建一个具有电池充电器的扫描器件、以便在电池耗尽时为器件充电。

我的问题是、使用 BQ24253电池充电器时、EN1和 EN2对地短路会产生什么影响? 这会影响我所需的2A 电流输出吗? 我是否还应该使用1μF μ F 陶瓷电容器旁路 LDO 以实现4.9V 输出?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mata、

    bq24253在启动时使用 D+/D-线路来设定输入电流限值。 例如、如果 IN 和 D+/D-连接到 USB SDP 端口、则输入电流限制将设置为100mA。 如果您想将输入电流设置为不同的电平(根据 d/s 表1)、则必须按照图18的流程图中所述切换 EN1/EN2。 对于所需的最大2A 电流输出、我假设您有一个能够提供这么大输出电流的5V 电源(例如壁式适配器)? 如果是这样、则可以将 D+=D-绑定在一起、这应该强制输入电流限制为 ILIM 电阻器设置的最大值(或者将 ILIM 短接至接地以根据 d/s 表2设置为最大值)。 作为冗余、您可以设置 EN2=0和 EN1=1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设您确实不需要 D+/D-、bq25606可能是一款更易于使用的器件。