This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22949:数据表说明

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702620/tps22949-datasheet-clarification

器件型号:TPS22949

 TPS22949上的 V+引脚对芯片的限流器部分是否起任何作用? 我提出这一要求是因为我不会使用 LDO 功能并将 EN2设置为低电平。  根据图42上的方框图、它显示 V+仅进入 LDO 部分。   

当 EN2 = 0V 时、我是否还应该将 V+连接至0V?

如果不是、那么 Vin 和 V+是否可以连接在一起、或者 V+是否需要始终大于 Vin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    V+是整个器件正常工作的电源、因此您需要保持其通电状态。 如果您将 V+和 Vin 连接到相同的电压、则该电压应该可以正常工作(假设电压保持在2.5V 以上)。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius