This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65070:TPS65070电源路径管理器最大输入

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65070, TPS65070EVM-430, TPS65217, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701393/tps65070-tps65070-power-path-manager-maximum-input

器件型号:TPS65070
主题中讨论的其他器件: 、TPS65217TPS54424

您好!

请澄清我对 TPS65070电源的疑问:

交流电时我们可以提供的最大输入电源是多少? 我可以使用9V (最大值)为 PMIC 加电吗?

2. TPS65070 PMIC 中的任何直流/直流稳压器是否能够支持2A 的浪涌电流、持续时间为300msec、每隔5分钟一次?

提前感谢。

此致、

Madhuwesly。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Madhu Wesly">1. 我们在交流电时可以提供的最大输入电源是多少? 我可以使用9V (最大值)为 PMIC 加电吗?[/quot]  

    实际上、如果 VAC = 9V、PMIC 将不会按预期工作、因为过压保护会阻止 SYS 引脚上出现9V 电压。 SYS 引脚通常是 VINDCDCx 引脚的输入电压、并且这些引脚的额定电压仅高达6.3V、因此不可能使系统脱离9V 输入运行。  

    不会导致过压情况的最大输入电压指定为5.8V

    [引用 user="Madhu Wesly">2. TPS65070 PMIC 中的任何直流/直流稳压器是否能够支持2A 的浪涌电流、持续时间为300msec、每隔5分钟一次?[/引述]

    在这里、您需要查看所有直流/直流转换器的 ILIMF 规范:DCDC2和 DCDC3在至少2.1A 之前不会关断 FET、因此它们可能能够承受负载中的短暂浪涌。 但是、流经电感器的最大电流将高于负载电流、300ms 将比单个时钟周期长。 您将需要测试此项、以确定它是否可以在您的系统中工作。 TPS65070EVM-430可用于帮助您测试此场景、但您需要将 LPS3015-222ML 电感器换成具有额定电流的电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brian Berner、

    感谢您的回复。

    -在 TPS65070数据表中、最大输入电源在 VAC 时为17V、电源路径管理器是否会降低输入电源并将其提供给 VinDCDC?

    -您能不能向我推荐任何其他 TI PMIC、它们的规格与 TPS65070类似、但支持 9V 的最小输入交流适配器电源?  

    正在等待您的回复。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡

    到 VAC 的最大输入为17V、但这意味着它可以承受此电压而不会损坏 PMIC。 任何超过5.8V 的电压都将产生过压条件并禁用 AC-->SYS 的连接。 这两个值都显示在 TPS65070数据表的第7页上。

    我理解这可能是一个令人困惑的术语、但电源路径管理(PPM)在许多器件(包括 TPS65070、TPS65217和所有 BQxxxx 分立式电池充电器)中是一致的:PPM 只是为电流流向 SYS 引脚选择了最佳路径。 最好将其描述为在 AC、USB 和 BAT 之间进行选择的多路复用器、但它具有能够反转 BAT <--> SYS FET 方向的额外特性、并在可用时充当 LDO、从 AC 或 USB 为电池充电。 但是、由于它不是直流/直流转换器、因此通过 LDO 从9V 为单节电池充电将非常低效。


    解决此问题的最常用方法是使用"前置稳压器"、即 PMIC 前方的直流/直流稳压器、该稳压器将从更高的上游电压(9V 或12V)生成5V 电压。 TPS54424可在高达4A 的负载电流下工作、从而为 PMIC 提供5V*4A = 20W 的输出功率。 如果您的新5V 电压轨也可以为系统中的更多组件供电、TPS64824可提供高达8A 的负载电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brian Berner、

    感谢您的建议。 我要这个。

    我还有一个疑问、请 澄清:

    1. 当负载承受 2A 的浪涌电流时、输出电源的纹波(或噪声)是否会增加?

    2.当负载 获取2A 浪涌电流时、TPS65070 PMIC 中 DCDC2转换器的效率如何?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些后续问题已在新主题中提出、我将关闭此主题。
    e2e.ti.com/.../702546