This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:什么是 Vo 或 V0?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683441/lm3488-what-is-vo-or-v0

器件型号:LM3488

 在第23页的 LM3488数据表中、当计算 RSEN 电阻器值并检查控制环路是稳定的 Vo 还是 V0时、这些方程都是参考的。

但是、该文本并未说明 V0或 Vo 是什么、也未说明如何计算 V0或 Vo、电气特性都不包含该值。  

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobozocska、

    Vo 是输出电压。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 RSEN <(2*VSL*FS*L)/(Vo-[2*Vin])
    在该示例中、如果 Vo 为5V、Vin 为3、3V、则分母给出负值。 我应该使用绝对值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobozocska、

    如果该值为负、表示没有足够的斜率补偿。 则应使用包含额外斜率补偿的公式。

    -Garrett