This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:是否有 TPS65910器件 OTP?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701851/tps65910-is-there-the-tps65910-device-otp

器件型号:TPS65910

尊敬的所有人

    在中 's="" guide="" for="" am335x="" processors=""> www.ti.com/.../swcu093f.pdf

     

     我有一个问题、OTP 负载是谁? TPS65910吗? 还是 AM335x?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    这是指 TPS65910的 OTP 存储器、其中存储了 VRTC 默认模式信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

       OTP 加载多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,

    RTC 电压与输入电压 VCC7同时升高、如"图5-3"所示。 器件在输入电压上升/下降时开启/关闭"。

    在我看来、这不是 OTP 何时加载的问题、而是警告、在电源达到其1.8V 的输出设定点之前、VRTC 电源上一定不能有负载

    OTP 在此点之后几乎瞬间加载、但如果 VRTC 从未达到1.8V、OTP 将永远不加载

    从 VRTC = 1.8V 到32kHz 振荡器运行的图5-3中指定的时序被定义为 td32KON、这取决于所使用的振荡器类型。