This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61089:如何限制输入瞬态电流?

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683699/webench-tools-tps61089-how-to-limit-the-input-transient-current

器件型号:TPS61089

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

升压器电路基于 TPS61089 (输入电压= 3.1-4.2V、输出电压= 10V、输出电流= 0.6A)。 它由单节锂离子电池供电、该电池具有设置为~3A 的内部过流保护。  是否有办法软启动升压器、使其不会触发电池保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浪涌电流取决于您使用的输入和输出电容器。 最大电池电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电池电流为2A、但其过流保护设置为3A。 输入电容器:150uF 钽电容器+ 22uF 陶瓷电容器。 输出电容器为三个并联的陶瓷电容器22uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除150uF 钽电容器、将22uF 输入电容器更改为10uF 输入电容器。  将输出电容器更改为一个22uF 电容器、然后您可以尝试  再次进行测试。

    但无论如何、3A 保护电流确实要低一点。