This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:LMZ31707 INH 阈值

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674000/lmz31707-lmz31707-inh-threshold

器件型号:LMZ31707

对于电池应用、当电池电压低于9.5V 时、我需要关闭直流/直流、但我还需要使用外部 FET 保持直流/直流输出关闭的选项。

查看数据表中的表8:

1)对于9.5V:选择68.1K 和9.76K =>这是否意味着它在9.5V 时打开、在(9.5V - 550mV)时关闭?

还是应选择10V VIN_UVLO 阈值以在9.5V 时关闭?

2) 2)此外、为了保持电阻分压器、我假设我在下拉电阻器上添加 N-FET 以强制关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择10V VIN UVLO、它将在10V 时开启、在9.5V 时关闭。

    是的、将您的控制 FET 放置在下电阻器上、以进行开/关控制。