This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:STAT LED 在未检测到电池时以12Hz 的频率闪烁

Guru**** 2613945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672582/bq24195-stat-led-flashing-at-12-hz-when-no-battery-detected

器件型号:BQ24195

您好!  

我的器件有问题、因为它的运行方式与规格不符。 在没有电池的情况下为器件充电时、连接到 STAT 线路的 LED 以大约12Hz 而非1Hz 的频率闪烁。 我在数据表中未发现此故障、因此我希望能提供一些帮助、以找出设计错误。  

测量 VBAT I 得到的电压大约为4V、但是、未连接电池、充电应关闭。 有什么想法吗? 如果您需要更多信息、请告诉我...

提前感谢。  

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    [报价用户="Victor Claver88"]未连接电池,应关闭充电。

    您能否验证 I2C 位或/CE 引脚是否实际禁用了充电功能?

    如果已启用充电且没有电池、您最可能观察到的是、由于 BAT 充电上的去耦电容器达到 VREG 阈值、然后放电至再充电阈值、器件会在"充电"和"充电完成"状态之间切换。  

    谢谢、

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、  

    充电已启用且无电池。 是的、实际上、我观察到器件在"充电"和"充电完成"状态之间切换。  

    我们将2x10uF 并联为去耦电容器、您认为减小该值是否有助于停止该切换?

    非常感谢!  

    Victor Claver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    减少 BAT 上的电容量只会改变充电和充电完成之间切换的频率、只要充电被启用、它就不会停止此行为。 如果电池不存在、我们建议在正常运行期间禁用充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、  

    连接电池并启用充电后、LED 会以大约12Hz 的频率闪烁、看起来好像没有连接电池、但实际上是这样。 当电池充满电时、它会切换电池、而不是关闭 LED (实际上、读取状态位会在充满电和充电之间切换)、这似乎并不正确。 有什么想法为什么这么做?

    非常感谢。  

    此致、

    维克多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    需要注意以下几点:

    • BAT 引脚和电池组之间的连接可能不牢固。 这是嵌入式电池组还是可拆卸电池组?
    • 电池组的保护 FET 正在打开/关闭、从而中断充电。 请验证您的电池组的过充保护阈值是否在 bq24195设置的稳压电压规格范围内。
    • 电池的内部阻抗非常高(不确定这是否是用于测试的老化电池)。 电池可能正在充满电、当充电终止时、电池电压会放松回再充电阈值。 如果您继续充电、切换是否最终停止?

    您能否分享您的应用程序的详细信息? 电池容量、充电电流、终止电流、器件报告的任何故障。