This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:有两种 I2C 的原因存在疑问

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702432/tps65910-question-about-the-reason-why-there-is-two-kinds-of-i2c

器件型号:TPS65910

您好!

您能否告诉我 为什么 TPS65910A3具有2种 I2C (标准 I2C 和 SR-I2C)?

根据数据表、标准 I2C 还控制已注册的 SmartReflex 相关内容。  

有什么特殊原因来分离标准 I2C 引脚和 SR-I2C 引脚?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    SmartReflex I2C 端口仅与基于 OMAP 的应用相关、TI Wiki 页面 processors.wiki.ti.com/.../SmartReflex 上对此进行了说明
    "SmartReflex 是一种高级、多级和多参数电源管理方法、可在 OMAP35x 系列的某些 TI DSP 上找到。"

    如果您不是使用 TPS65910为 OMAP 供电、那么您将仅使用标准 I2C 端口(CTL-I2C、引脚8 = SDA、引脚9 = SCL)。