This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:这是否符合60601和60950要求?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701292/tps55010-does-this-meet-60601-and-60950-requirements

器件型号:TPS55010

您好!

是否有人知道此部件是否可用于需要60601或60950要求的应用? 我不是专家、但引脚间距仅为0.25mm 左右、这似乎不符合爬电距离和间隙要求。 数据表中指出"促进医疗设备安全"、但没有说明是否符合标准。  
我的理解(对于我的5V 充电系统):
间隙:
60601:1mm  (1 MOPP)
60950:0.4mm

爬电距离:
60601:2mm (1 MOPP)
60950:1.1mm
谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、
    这些标准似乎不是免费在线提供的。 我必须了解我们是否可以访问它们。 该设备的主要支持人员将在下周外出。

    如果您有一份您可以分享的副本、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我不太熟悉这些要求、但我认为它们很可能仅适用于将穿过隔离层的组件。 这意味着在使用 TPS55010时、需要满足这些要求的主要组件是变压器。 为了确保满足这些要求、您需要与变压器供应商合作、以确保您使用的变压器设计符合这些要求。

    正如 John 所说、如果您有可以共享的副本、这将有所帮助。

    此外、如果您不介意共享、您希望使用 TPS55010为其供电吗?

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。

    我无法分享这些规格。 他们在网上花费了很多钱、分享不合法。  

    在深入思考后、我同意 Anthony 的观点。 爬电距离和间隙对于隔离边界而言是合理的、而不是在电源和接地之间。  

    此部件用于隔离 USB 输入电源和嵌入式系统的其余部分。 请参阅 Halo 运动版、了解我们的产品:

    www.haloneuro.com/get-halo-sport

    谢谢、

    Rob