This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关模式电源输入变压器技术规格

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671103/switching-mode-power-supply-input-transformer-specification

主题中讨论的其他器件:UCC28056UCC256301

我的设计负载电压为9至15伏直流、负载电流为5至10安培直流。  我想使用由115 VAC 壁式插座供电的开关模式电源 SMPS 来驱动负载。

   1.如何指定为 SMPS 供电所需的输入电源变压器的电气尺寸(VA)。  
      考虑到我的负载可能需要高达10安培的 RMS。

   2.我可以使用 SWPS 电路从简单的12伏门铃变压器获得这种输出电流水平吗?  

   3、2至10安培的 RMS 负载电流来自哪里?  它是否作为电荷存储在 前端滤波电容器中?

 

                     这不是一个器件类型问题、而是一个与基本电路物理特性相关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    我不确定我是否理解了您的问题。

    1-在我的理解中,您的最大输入功率为150W (15VDC x 10Adc)。
    假设效率为87%、则电源输入功率约为150W/Eff=172W。
    因此、如果您希望在测试期间使用变压器将 SMSP 与主器件隔离:
    假设变压器效率约为80%和0.9功率因数、则以 VA 为单位的变压器输入功率约为(172 /0.8)/PF = 238VA
    可以说大约250VA 有一定的裕度。

    2 -我不知道您有哪种门铃变压器、但答案可能是否定的
    3 -我真的不明白您的意思。

    请尝试更具体、我不明白您想要做什么。
    如果您已经拥有 SMPS、或者您必须设计 SMPS。

    作为一般信息:
    -对于150W SMPS,通常使用两级 SMSP。
    -第一级直接连接到线路,用于功率因数校正。
    通常、该级提供第二级输入电压、在大多数应用中为400V 直流电压
    查看功率因数校正网页:
    www.ti.com/.../overview.html

    作为特定的器件型号,您可以将 UCC28056用作控制器。

    -第二级将400VDC 总线转换为所需的输出电压,同时提供隔离。
    通常、对于此用途、使用 LLC 转换器、我建议使用 UCC256301


    此致
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide: 感谢您提供有关如何确定电源变压器所需 VA 电气尺寸的信息。  这些信息正是我所需要的。  我将使用直流电源替换12伏 Panasonic 钻机的旧镍镉电池。

    测得的满载电流消耗-结果为30安培。

    PSpice 模型中使用的最坏情况负载电阻- 12伏/30 A = 0.4 Ω

    最小变压器尺寸- 12V x 30安培= 360VA、将其提升至450VA 以获得设计裕度。 115伏初级电压、24伏次级电压。

    事实证明、我有一个"船锚"变压器放置在周围、我可以将其用于此目的。

     

    带导通功率晶体管的线性电源-由于我将在车库木工车间使用钻孔机和此电源、我决定使用此类线性直流电源。  随附的两个 PSpice 模型、包括电流和电压的相关曲线图、展示了此类电源的性能。  

    我需要调整运算放大器上的电阻器、以使负载电压更接近12伏 RMS、负载电流更接近30安培 RMS。  我可能会用一个能够持续驱动40安培或更多集电极电流进入钻机电机的晶体管来替代三个 TIP102、NPN 功率达林顿晶体管。

    已邀请评论-欢迎您提出任何评论。

    顺便说一下、我确实想告诉大家、我是一名退休的射频/微波工程师、拥有40年 的 e2e.ti.com/.../Modeled-Transistor-Linear-Power-Supply_2C00_-Using-Ideal-Op-Amp-and-Three-TIP-102-Transistors.docxe2e.ti.com/.../Modeled-Transistor-Linear-Power-Supply_2C00_-Using-LM324-Op-Amp-and-Three-TIP-102-Transistors.docxcareer工作和设计频率范围为100KHz 到100GHz 的电路。  但是、电力电子一直是我的关注点之一。

    Panasonic 公司展示了所有值得关注的问题、该公司采用了一个冷砖来处理12伏镍镉电池电量耗尽问题、并将其替换为锂离子等效电池。  当时、我决定设计自己的直流电源替代产品。

     

    很抱歉、我花了这么长时间与您联系、但使用您对我的初步评论、我有很多学习和建模要做。

     

    祝你一切顺利、

    Jerry Renken、PE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我很高兴能够为您提供一些帮助。
    此致
    Davide