我使用 LM4140 ACM -1.0作为一些电流分流放大器和 ADC 转换器的电压基准。
输入电压为3.3V (来自具有10uF 电容输出并产生了一个匆忙的磁珠的 TLV70033 LDO、该电压轨为干净电压)、输入电容为100nF、 基准的输出电容为1uF 16V X5R (GRM155R61C105KA12D)、并带有一个1k 电阻器、可在大约1mA 的输出上提供恒定负载。
在此设置下、我将看到 Vpp 为45mV、频率约为44.6kHz 的锯齿波形。(请参阅下面的内容)
移除1k 会有所帮助、但似乎仍然存在一些振荡。(请参阅下文)
这种感觉是错误的、这样的设备应该更稳定。
我已经查看了数据表中建议的输出电容器、但它们无法供源、我使用的器件处于建议的 ESR 范围内、但仅介于1至10kHz 之间。
我在这里做的事情真的是错吗?