This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:如何使用 BQ27441-G1B

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674174/bq27441-g1-how-to-use-bq27441-g1b

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400GPCCHEM

降级器、

1、我不知道 电量监测的设计过程、我是使用 BQ27441-G1B 设计的、但我读取的电池容量值不等于实际电池容量。 因此,如果需要先配置一些参数或测试一些数据(例如电池充电/放电参数),

问题:TI 的监测芯片的设计过程是什么?  步骤1,步骤2,…

2、我发现 TI 的某些网站上有一个软件 BQstudio、设计人员似乎应该使用 BQstudio 导出.ZIP (包括配置文件和数据日志文件)、然后通过网站将.ZIP 提交到 GPC、然后 TI 将通过邮件向我发送化学 ID。  

问题 A:如何生成.ZIP 数据? 需要在我的 PC 和我的 BQ27441板之间连接 EV2400/EV2300? 如果是,那么在 BQstudio 中进行配置需要哪些参数?

问题 B:我的设计中化学 ID 的功能是什么? 然后、在我获得该 ID 后、我需要做什么来完成我的设计、  

正在等待您的回答

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Gpcchem 在识别单元格匹配的最佳 chem id 的过程中提供了相关说明。 鉴于您使用的是基于 ROM 的监测计、您只需要有特定的3个硬编码化学 ID 即可与该监测计配合使用。 gpcchem 工具将告诉您在运行测试后、这些默认 chem ID 与您的单元格有多少近似匹配。

    -此器件有一个快速入门指南,将指导您启动并运行该过程。

    谢谢

    Onyx