This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:什么原因导致 bqstudio 错误"校准–电池组电压校正超出允许的范围"在校准电压时?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700390/bq34110-what-causes-bqstudio-error-calibration-pack-voltage-correction-is-beyond-allowed-range-while-calibrating-voltage

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、我正在使用 bq34110

bqStudio 1.3.54.1版

我已使用从本论坛上的一篇文章中获取的 SLUC622.zip 内容更新了 bgz 文件和 bq34110固件。 bq34100报告版本002内部版本09。

我收到标记错误:CALIBRATION:Pack Voltage Correction is abed range (校准:电池组电压校正超出允许的范围)

我完全了解、根据固件默认值、我的电量监测和偏移配置(按电池组、每节电池)参数不正确。

为帮助您、以下是我对从该论坛上类似帖子中获取的有关此问题的 TI 问题的解答:

这是定制板还是 EVM?
如果 EVM:
-您在 J5和 J2上的跳线设置在哪里?
- J5:短接引脚____和____以及引脚____和____
- J2:短接引脚____和____
如果是定制板:
- BAT 上的分压器值:
-高电阻:_________ 575k__Ω
-低电阻器:_________ 16.5k__ 电阻
-电流感测电阻:____1.000_____ m Ω (10W)

电池单元信息:
-化学成分:LiFePO4 (K2 LFP 26650P)
-最大电压:__27___伏
-标称电压:__26___伏
-容量:__10400__mAh

电池组/应用信息:
-配置:_8_S_4_P
-最大负载:__90000______ mA (峰值/突发)
-额定负载:__55000______ mA (共放电) 3000mA 充电
正常工作温度:__27__摄氏度
工作温度范围:____-20__摄氏度至__80__摄氏度
-外部热敏电阻包装:[y]/N
-电池组侧或系统侧电量监测计:[PACK]/系统

我的问题是:

1.如何告知 bq34110在1.000mOHM 下的读数?  它似乎只接受它自己的~10.000mOHMS 概念

2.电量监测计数据闪存部分的配置在 DOD %、阈值等方面应该是什么样的? 每节电池的电池组标称满电压为~3200mV、每节电池的电池组 LV 截止频率为~2450mV、为19.5V

3.在执行 CC 和电路板校准之前,是否应将所有这些正确值写入 DF?

谢谢、

皮特·U.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pete、

    电流校准将纠正此问题。 请确保使用1-2安的负载。

    2:值是每节电池的值。 将 LV pack 截止值除以每节电池值的串联电池节数。

    3.先运行 CC 和电路板校准,然后是电压,再运行电流校准。

    使用外部分频器时、请确保设置 VEN_EN = 1。

    请使用此处 TRM 中的分压器公式来预计算分压器的接近值:

    www.ti.com/.../sluubf7.pdf

    例如、如果分频器的比率为5:1、则输入值5000。 如果分频器的比率为20:1、则输入值20000。 这将增加范围、使其更接近、并允许通过使用 bqStudio 时使用 CALIBRATION 选项卡中的电压校准进行自动校准。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan -感谢您的解释、非常清楚。 现在、监测计似乎在合理范围内工作、校准编号和输入非常接近。
    另一个问题:
    根据我们的90A 突发放电要求、我是否通过使用适用的除法对电流校准应用调节、以接近 ADC 输入的整个范围? 现在、我的刻度= 1、因此我的上限为~3A。
    -Pete U.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan -我将尝试提前解决我先前的问题、将其修改为"我必须对哪些参数应用缩放?" 在查看论坛、TRM 和 slua760的类似内容之间、这有点令人困惑。
    谢谢、-Pete U
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pete、

    对于电流或容量缩放、所有电流和容量参数将在1/ scale_factor 处报告、并且主机将需要将参数乘以换算系数来确定绝对值。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢。