This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3710:UC3710

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681684/uc3710-uc3710

器件型号:UC3710

大家好!

我对 UC3710DW 有一些后续问题:

为什么较低的温度设置为0°C? 是因为该器件未在负温度下进行测试、还是因为在负温度下测试失败? 70°C 时的限制问题相同

很抱歉、我坚持这么说、但您能不能提出在-40°C 至125°C 温度下筛查的 UC3710DW 版本? 我想我之前问题的答案也会回答这个问题。  

您是否有任何其他基于双极的栅极驱动器、这些栅极驱动器符合 RoHS 标准且具有更高的温度额定值?

谢谢、此致、

Annaïs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Annais、

    感谢您的提问。 UC3710DW 只能在0至70C 的温度范围内运行并且在这个温度范围内满足数据表的限制。

    您可以使用 UC2710DW 吗? 温度范围为-40至85C。 如果您需要完整的-40至125C、则需要使用 UC1710J 版本。

    我们的所有新器件均采用 BiCMOS 工艺设计。 我们通常不提供专门屏蔽的器件。

    如果您有其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的回答。 我可以使用 UC2710DW、但是数据表末尾没有订购信息。 此参考是否确实存在? 我无法在任何分销商网站上找到它、而不是在 TI store 上找到它。

    谢谢、此致、

    Annaïs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Annaïs、

    嗯、这是令人尴尬的! 让我再详细了解一下、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Annaïs、

    这似乎确实是一个错误。 我们将尝试修改 d/s

    我们有几个螺纹旋涡、您是否找到了所需的器件、或者您是否需要更多帮助来确定最佳的器件?