This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BTST 输出电流

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701875/bq24610-btst-output-current

器件型号:BQ24610

你(们)好,先生  

1.是否可以知道 BTST 的最大电流?  

2.电阻器封装尺寸是否有任何问题?   

当我们重新插入电池时、电阻器将会烧毁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    期待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    在不考虑环路中的寄生电感的情况下、BTST 电阻器需要承受至少1A 的电流。

    如果客户希望使用0402电阻器、则需要使用防浪涌类型的电阻器。 否则、通常应使用0603。