This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122-Q1:关于最大输出功率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25122-Q1, LM5170, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700132/lm25122-q1-about-maximum-output-power

器件型号:LM25122-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170LM5122

你好

我的客户发现升压型直流/直流控制器能够输出12V 电池电压输入、输出电压24V、最大输出电流20A 或更高。

因此、我推荐使用 LM25122-Q1。

我对该产品的最大输出规格有几个问题。

1.是否可以向上述 IC 输出24V、20A 电流?
2.您是否需要对上述输出进行特殊配置(如交错)?
或者是否有比 LM25122-Q1更合适的产品?
请帮帮我。
谢谢你  
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该考虑 LM25122的四相。 否则、在单相或双相电路中、电流感测信号对于轻负载来说太小、从而导致抗噪问题。 LM25122可配置为主/从模式、用于四相菊花链。
    2.如上所述在主/从模式下进行4相交错。 有关详细信息、请参阅数据表。
    您还可以考虑 LM5170、它是一个双相位、但您只需为所有负载使用第一个通道、如果您要使用一个相位、则将第二个通道保持为有线状态。 在升压应用中使用 LM5170的双相可以让您选择更小的电感器并分配热量、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的帮助。

    是否有您所描述的四相配置的参考原理图?

    如果可能、请帮助我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 http://www.ti.com/tool/PMP7837上的示例

    这适用于 LM5122、但 LM25122-Q1可以使用相同的电路结构。

    还有一个采用 LM25122-Q1的700W 峰值功率参考设计。 链接如下: www.ti.com/.../PMP11769

    希望这些帮助。