请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25122-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5170、 LM5122
你好
我的客户发现升压型直流/直流控制器能够输出12V 电池电压输入、输出电压24V、最大输出电流20A 或更高。
因此、我推荐使用 LM25122-Q1。
我对该产品的最大输出规格有几个问题。
1.是否可以向上述 IC 输出24V、20A 电流?
2.您是否需要对上述输出进行特殊配置(如交错)?
或者是否有比 LM25122-Q1更合适的产品?
请帮帮我。
谢谢你
此致。