This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930 IIC 通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702369/bq76930-bq76930-iic-communication

器件型号:BQ76930

我们使用两  个 BQ76930来管理16节串联电池、每个 BQ76930用于管理8节串联电池、但只有1~8 Ω 串联电池可以读取精确的电压值、而9~16 Ω 串联电池无法读取。

两个 IIC 通信的驱动程序代码是相同的。 为什么第二个问题? 请给我一些建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    这可能是一种令人沮丧的情况、但您应该仔细检查一下它。
    根据您的描述、我希望电池1-8使用与 MCU 具有相同基准电位的 bq76930。 电池9-16必须使用另一个通过通信隔离器进行通信的 bq76930。 如果在两个位置使用相同的 bq769300x 器件型号、则应能够使用信令作为参考、如果使用不同的地址、则可以在信号波形中查找该差异。
    将来自 MCU 的 SCL 和 SDA 信号通过隔离器传输到 bq76930。 如果使用 TIDA-1093等设计、请确保在与上部电池通信时打开隔离器。