This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950的 CCM 到 DCM 转换和 DCM 引脚的作用

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701874/ucc28950-ccm-to-dcm-transition-and-role-of-dcm-pin-of-ucc28950

器件型号:UCC28950

你好

当负载不足时、转换器以非连续导通模式运行、但仅考虑连续导通平均模型提供补偿- TI 文献 SLUSA16D。

那么、补偿在 DCM 中是如何工作的?

当不使用同步整流时、UCC28950的 DCM 引脚的作用是什么?

谢谢、

Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Samrat

    我将要检查这个-我将会返回给您。

    当使用二极管整流时、DCM 引脚不起作用。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Samrat

    通常、如果系统在 CCM 下稳定、则在 DCM 下稳定。

    DCM 下的环路增益将始终低于 CCM 下的环路增益。 如果增益具有积分特性、则随着 DCM 中的增益下降、环路交叉频率也会下降。

    希望这对您有所帮助-如果您需要更多信息、请再次发帖。

    此致
    Colin