This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682329/bq34z100-g1-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的所有人:

   我使用 BQ34Z100-G1读取当前 寄存     器0x10,但不管如何读取它,最大电流为4096ma,XFFF,X 是充电的0,F 是放电的 F,您能不能帮助我解释我出错的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是定制板还是 EVM?
    如果 EVM:
    -您在 J5和 J2上的跳线设置在哪里?
    - J5:短接引脚____和____以及引脚____和____
    - J2:短接引脚____和____
    如果是定制板:
    - BAT 上的分压器值:
    -高电阻器:_________________ 电阻
    -低电阻:_________________ 电阻
    -电流感测电阻:_________________ m Ω

    电池单元信息:
    化学:镍氢电池
    -最大电压:_________ 五
    -标称电压:_________ 五
    -容量:______ 毫安时

    电池组/应用信息:
    -配置:__S__P
    -最大负载:_________________ mA
    -额定负载:_________________ mA
    正常工作温度:_________ 摄氏度
    -工作温度范围:_________ degC 至______ 摄氏度
    -外部热敏电阻组件:是/否
    -电池组侧或系统侧电量监测计:电池组/系统

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David

    BAT 上的分压器值:
    -高电阻器:__820k_________ 电阻
    -低电阻器:_____16.5K_________ 电阻
    -电流感测电阻:_____2___ m Ω

    电池单元信息:
    化学:镍氢电池
    -最大电压:__4.2__V
    -标称电压:_ 3.7__ 五
    -容量:__2500__mAh

    电池组/应用信息:
    -配置:_8_S_1_P
    -最大负载:_________ 10000_mA
    -额定负载:____5000_________ mA
    正常工作温度:_____25__摄氏度
    工作温度范围:_ 25至_ 40至_°C
    -外部热敏电阻包装:Y / N Y
    -电池组侧或系统侧电量监测计:电池组/系统:电池组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David
    有更新吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    您遵循了数据表第8节中的所有器件设置步骤、执行了哪些步骤?

    请确保校准电流。

    如果电流已校准、并且在使用 bqStudio 时未看到正确的电流值、请确保发送的命令正确。

    有关如何发送命令的更多信息、请参阅数据表的第7.3.1.1节和第7.3.1.12节。 有关向器件发送 i2c 命令的更多信息、请参阅 i2c 通信应用手册、网址为 :www.ti.com/.../slua790.pdf

    此致、
    Bryan Kahler